~ルネサス製IPライセンス製品のご紹介と注目IPの技術紹介~
画像
費用 (無料) 対象製品 IP
開催日時/会場
2025年 11月 26日(水)13:30~15:00 オンライン
※お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。
受講をお勧めしたい方
- 長期のマイコン使用が必要な方
- FPGAでのマイコン機能実現を検討されている方
- オリジナルマイコンの開発を検討されている方
- IP製品の導入を検討されている方
受講に必要な前提知識
- 特になし
- IP(intellectual property)とは何か、FPGA使用方法などを事前に把握されていると、より理解が深まります
内容
ルネサスは、マイコンやSoC(System on Chip)上に搭載するIPを多数保有しています。
プロセッサに始まり、通信用インタフェース、タイマ、メモリ、アナログなど、長年の製品化実績に裏打ちされた、高性能・高品質なIPの中でも特にご要望が多いものを中心に外販用IP製品として提供中です。
IPを使用し、オリジナルマイコンを開発することで、お客様にとって、最適な機能を、最適なデバイスで、長期にわたって継続使用が可能です。
外部環境の変化の影響を最小限にして、サステナブルなシステム開発を実現することができます。
IPを使用して、ご使用中のマイコン機能の再現に向けたリファレンスデザインと、これを用いたソフトウェアの再利用について説明します。
カリキュラム
- ルネサス製IP製品のご紹介
- ルネサスの“IPライセンスビジネス”とは?
- ルネサスのIPライセンス製品の特長
- 製品ラインアップ一覧
- IPライセンス製品を扱うパートナー各社
- ルネサス製プロセッサIPの活用に向けて
- プロセッサIPを使用するメリット
- マイコン機能の再現に向けたリファレンスデザインの紹介
- ソフトウェアの再利用
受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)
- オンライン座学のため特にありません
講師説明環境(パソコンはWindows10です)
- 受講者演習環境と同じ
オンラインセミナー受講環境
本セミナーはMicrosoft Teams TownHallで配信します。
ご注意:
Microsoft Teams TownHall配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2025年 11月 26日(水) お申し込み